インフィニオン、ドレスデンに世界最大のパワー半導体およびアナログ/ミクスドシグナル工場を開設—ドイツ、欧州、そして世界への新たな推進力

ビジネス&財務プレス

2026/07/03
  • 50億ユーロの投資により、最先端のパワー半導体の製造基盤を強化し、スマート パワー ファブで1,000人の雇用を創出
  • インフィニオンの半導体は、AIデータセンター電源、再生可能エネルギー、電力グリッド、SDVなどの自動車・産業用途における高効率ソリューションを実現
  • 製造能力の倍速立ち上げにより、市場機会を効果的かつ柔軟に活用可能

     

2026年7月2日、ドレスデン (ドイツ)

インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、計画より数カ月前倒しでドレスデンにおいて「スマート パワー ファブ」を開設しました。総額50億ユーロにおよぶ同工場は、インフィニオン史上最大の単独投資であり、ドイツにおいても最大級の投資プロジェクトの一つとなります。また、1,000人の直接雇用を創出します。この新工場により、ドレスデン拠点での製造能力は倍増し、インテリジェント パワー半導体およびアナログ/ミクスドシグナル技術において世界最大の製造拠点が誕生します。

インフィニオンのCEOであるヨッヘン ハネベック (Jochen Hanebeck) は「新工場を開設するには、今がまさに最適なタイミングです。スマート パワー ファブは、AIデータセンターへの電力供給からソフトウェア定義車両、再生可能エネルギーに至るまで、将来の中核技術に必要とされる製造能力を創出します。インフィニオンは、世界的なAI革命の実現や重要産業におけるサプライチェーンの確保に向けて重要な推進力をもたらします。この取り組みにより、パワー半導体およびアナログ/ミクスドシグナル技術を牽引する製造企業としてのグローバルな先導的地位をさらに強化します」と述べています。

ドイツ連邦首相のフリードリヒ メルツ (Friedrich Merz) は「インフィニオンの新しいスマート パワー ファブは、ドイツおよび欧州が産業の中心であるという力強いメッセージといえます。この投資は、競争力の高い最先端半導体製造が我が国で可能であることを証明しています。パワー半導体は、エネルギー転換、モビリティの未来、そしてAIインフラに不可欠な基盤技術です。すなわち、経済を将来に備えたものとするうえで不可欠な技術であることを意味します。ドレスデンにおける製造能力拡張は、欧州の技術主権を強化し、重要なサプライチェーンの強靭性を高めます」と述べています。

ドイツ連邦デジタル変革・国家近代化大臣のカーステン ヴィルトベルガー (Karsten Wildberger) は「ここドレスデンで製造される最先端チップは、電気自動車、風力発電、AIデータセンターの電力インフラといった主要技術の中核を担い、雇用と付加価値をドイツにもたらします。スマート パワー ファブは、デジタル主権に向けたドイツの取り組みにおける重要な節目であり、ドイツが迅速に行動し、ハイテク革新を実現し、未来を形づくる力を持つことを示しています」と述べています。

ザクセン州首相ミヒャエル クレッチマー (Michael Kretschmer) は「マイクロエレクトロニクスは21世紀の基盤技術であり、イノベーションと競争力、経済成長の土台です。欧州最大のマイクロエレクトロニクス クラスターを有するドレスデンが選ばれたことは、大きな立地優位性を示しています。インフィニオンの新しいスマート パワー ファブは、この独自のエコシステムをさらに強化し、適切な条件が整えば大規模産業プロジェクトを迅速かつ確実に実現できることを示しています。これは、産業拠点としてのドレスデンの位置づけと、欧州のマイクロエレクトロニクスの将来に対して、強い示唆を与えるものです」と述べています。

新しいスマート パワー ファブでは、デジタル化を徹底的に活用し、需要に応じて従来の最大2倍のスピードで製造を実現します。例えば、建屋や最適な装置配置はデジタル ツインにより事前設計・最適化され、システムやプロセスの検証はAIアルゴリズムで支援されます。さらに「ワン ヴァーチャル ファブ (One Virtual Fab)」としてオーストリア・フィラッハ工場と連携することで、プロセスおよび製品認定を従来より大幅に迅速化しています。この高い立ち上げ速度により、AI分野を含む市場機会に柔軟かつ効果的に対応できます。

ドレスデンで製造される半導体は、将来的にAIデータセンターの電力供給効率向上などに貢献します。また、風力・太陽光発電設備やソフトウェア定義車両などの産業および自動車用途にも用いられます。例えば、負荷制御に加え電流監視も行うインテリジェントスイッチなどが挙げられます。パワー半導体とアナログ/ミクスドシグナル技術の組み合わせにより、特に高効率でスマートなシステムソリューションを実現することから「スマート パワー ファブ」と名付けられています。

今回の拡張により、インフィニオン ドレスデンはパワー半導体およびアナログ/ミクスドシグナル技術の世界を牽引する製造拠点としての地位をさらに強化し、同時にドレスデン周辺の半導体クラスター「シリコン サクソニー (Silicon Saxony)」における欧州のリーダーシップを高めます。スマート パワー ファブにより、ドレスデンでは合計1,000人の新規雇用が創出されます。さらに同工場は地域経済やサプライヤー、エコシステムにも好影響を与えます。調査によると、クリーンルーム雇用1人に対し、周辺分野で6人の雇用が生まれるとされています。現在シリコン サクソニー クラスターにはすでに8万人以上が従事しています。

加えて、スマート パワー ファブは持続可能な製造の新たな基準を打ち立てています。最新の製造技術と最適化されたエネルギーおよび資源プロセスにより、エネルギー消費を削減し、環境負荷低減に貢献します。新しい製造システムでは天然ガスを使用せず、水処理およびクローズドループ型水循環システムにより水使用量を削減します。使用水の約90%を再循環させるとともに、最大45%のエネルギー回収も可能です。

 

スマート パワー ファブに関する詳細はこちらをご覧ください。

https://www.infineon.com/regional/dresden/smart-power-fab

インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。

ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn

Pressefotos

From left to right: Dr. Karsten Wildberger, Federal Minister for Digital Transformation and Government Modernization; Jochen Hanebeck, CEO of Infineon Technologies AG; Michael Kretschmer, Prime Minister of the Free State of Saxony

ダウンロード

From left to right: Daughter of an Infineon employee; Alexander Gorski, COO of Infineon Technologies AG; Son of an Infineon employee; Dr. Karsten Wildberger, Federal Minister for Digital Transformation and Government Modernization; Jochen Hanebeck, CEO of Infineon Technologies AG; Michael Kretschmer, Prime Minister of the Free State of Saxony; Kristina Eichinger, production employee at Infineon; Dirk Hilbert, Mayor of Dresden; Ali Asghar Khodadadi, apprentice at Infineon

ダウンロード

Information Number : ifxpr202607-117

avatar

Yufuko Toyoda

日本